This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:用于系列应用的 DS125BR820

Guru**** 2983020 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820, DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772086/ds125br820-ds125br820-for-series-application

器件型号:DS125BR820
主题中讨论的其他器件: DS125BR800A

您好、先生、

我们的客户希望在存储应用程序上使用 DS125BR820、但跟踪非常长、

 我们可以为 串联应用连接中继器吗? 或者您是否有其他设备可以共享给我?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    将 DS125BR820用于总信道损耗超过35dB 的 SAS-3存储应用是高风险。  SAS-3系统组件专为24dB 的补偿而设计、DS125BR820再增加10dB 的补偿。  

    我们不建议使用多个串联的 DS125BR820器件来延长布线长度。

    您知道该通道的最大损耗吗?

    这是 SAS-3应用程序吗?

    谢谢、此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们的客户正在 PCIe 应用中使用、如下所示为 总损耗拓扑。

    这是否 不建议使用多  个 DS125BR820器件?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    这是一个又长又复杂的通道。  我通常不会为此应用推荐中继器。  如果我需要尝试使其正常工作、我建议 在每个路径中使用单个 DS125BR800A。  

    最难解决的问题是从插卡到 CPU 的上游路径。  此路径中转接驱动器的最佳位置是在主板上、在该位置通常不会有转接驱动器的空间。  对于下游路径、转接驱动器需要位于转接卡上。  

    此致、

    Lee