This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:器件是否能够为不同通道支持不同的功能电压

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773365/pca9548a-whether-the-devices-can-support-the-function-different-voltage-for-different-channels

器件型号:PCA9548A

大家好、

器件是否支持如下功能。 从数据表中可以看出,这似乎是正常的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    是的、该器件可以在每个端口上支持不同的电压。 您只需小心选择一个足够低的 VCC、使"Vpass (Vpass)"电压不高于任何端口的高电平电压。 有关这方面的更多详细信息、请参阅器件数据表的第10.2.1节。 您在上面显示的图表遵循此指导、因此它应该起作用。

    此致、
    最大