This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041-Q1或 TUSB8020B-Q1是否具有 USB OTG 功能

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041-Q1, TUSB8020B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773316/tusb8041-whether-tusb8041-q1-or-tusb8020b-q1-has-usb-otg-function

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B-Q1

大家好、

   客户想知道 TUSB8041-Q1或 TUSB8020B-Q1是否具有 USB OTG 功能(OTG 功能)。 请帮您检查一下。 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhengquan、

    TI 集线器系列不支持 OTG 功能。

    此致、
    JMMN