This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LMH0303:如何将 LMH0303EVM 设置为在引脚模式下运行或使用外部 SMBus 控制器?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, SIGCONARCHITECT, LMH0397, LMH0303, LMH0307, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764471/faq-lmh0303-how-to-setup-lmh0303evm-to-operate-in-pin-mode-or-use-external-smbus-controller

器件型号:LMH0303
主题中讨论的其他器件:LMH0318SIGCONARCHITECTLMH0397LMH0307USB2ANY

LMH0303EVM/LMH0307EVM GUI 是使用 WIN XP 操作系统开发的。 大多数 PC 现在运行 win10、并且与 LMH0303EVM GUI 不兼容。 如何使用 Win7、win10或其他操作系统控制 LMH0303EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMH0318和 LMH0397等最新的3G 电缆 SDI 驱动器使用 win10和 SigconArchitect GUI 来控制器件。 另一方面、旧的3G 电缆驱动器-例如 LMH0303或 LMH0307 - GUI 是围绕 WIN XP 开发的。 大多数 PC 现在运行 win10、并且与 LMH0303EVM 或 LMH0307EVM GUI 不兼容。 因此、除了找到 Win XP PC 外、还可以通过两种方法来控制此评估板:

    1)。 引脚模式:在此模式下、用户可将器件作为独立电缆驱动器运行。 有关详细信息、请注意 LMH0303数据表。
    LMH0303 EVM 上的 JP1跳线允许 Atmel 控制器控制 LMH0303器件上的不同引脚。
    在我们取下这些跳线后、我们可以直接控制 SD/HDbar 和使能引脚、
    例如、通过根据传入数据速率上拉或下拉 SD/HDbar 并在 J1和 J2 SMA 连接器上施加信号、我们应该能够将器件作为独立电缆驱动器运行。
    在此模式下、我们可以将 SMBus 接口的跳线保留在中-这些是 SCL 和 SDA 等引脚-因此这些跳线可用于 SMBus 控制(请注意下面)。

    2)。 SMBus 模式:使用 USB2ANY 或任何其他控制器等 SMUBus 控制器、我们可以将 SMBus 接口引脚- SCL、SDA 和接地-连接到 SMBus 控制器。 在此模式下、我们可以直接峰值并插入 LMH0303寄存器、从而启用不同的功能。

    此致、Nasser