This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:无法获取要链接的端口

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764062/dp83867is-cant-get-ports-to-link

器件型号:DP83867IS

大家好、团队、

 如果您有机会、请查看以下客户问题:

我能够读取/写入内部寄存器-它们看起来设置正确、

但是、我无法使我的端口链接。

起初、我们将中心抽头连接到 PHY、连接到2.5V -我们移除了该电路。 下面是我的电路屏幕截图:任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、

    您能告诉我电路板上的自举引脚是如何连接的、尤其是 LED_0和 RX_DV/RX_CTRL 吗?

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 PHY 的屏幕截图- LED_0没有上拉或下拉电阻。 RX_CTL 有一个上拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计实际上通过将 RX_CTL1设置为模式4来禁用自动协商。

    必须将 RX_CTRL 绑定到模式3才能启用自动协商。

    此致、

    Hung Nguyen