This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:TLK10232是否适合使用10GKR 桥接至 SFP 应用?

Guru**** 2545990 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763817/tlk10232-may-tlk10232-suit-use-bridge-10gkr-to-sfp-application

器件型号:TLK10232

你(们)好,先生  

我的客户有 背板链路项目、需要 将12组10GKR  传输到12个 SFP 信号。  

我们是否知道 TLK10232适合这种应用? 我们是否可以向客户分享相关的参考设计?

                                    令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    一般来说,答案是肯定的。 请详细介绍该应用。
    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Yaser

    有一些问题需要与您核实。

    答:在主机侧(HD 侧)中、线路侧线路卡是否需要设置为10GBASE-KR 或 XFI?  

    b.我们的线卡 SFP+连接器需要 SFI 信号。 因此、我们需要调查10GBASE-KR 到 SFI 或 XFI 到 SFI PHY (或重定时器)

    c.我们是否知道 TI 芯片组解决方案在此类应用中使用了什么?

                       令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒


    如果我正确理解您的请求、您想从10GBASE-KR 或 XFI [主机]转至 SFI [SFP+连接器]? TI 没有特定 的10GBASE-KR 至 SFI 或 XFI 至 SFI 器  件、但我们有一个可用于此应用的重定时器 DS110DF111和 TLK10232。

    TLK10232是 XAUI [低速侧]至10GBASE-KR/SFI/XFI [高速侧]、具有两个通道、通道 A 和通道 B。您可以使用 TLK10232的内部数据开关从通道 A 到通道 B 进行内部连接。 这将使您能够连接通道 A 和通道 B 的高速端、使其从10GBASE-KR 变为 SFI。 这将需要将许多内部寄存器配置为自动协商、并且必须禁用链路协商。