This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:LVDS VCOM 调节

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772517/sn65dsi84-lvds-vcom-adjust

器件型号:SN65DSI84

您好!

我们的客户使用的 SN65DSI84的 LVDS VCOM 电压为0.9V。

在 DS 的0x19寄存器中提到“1 - 0.9V (CSR 0x1B.5:4 CHA_LVDS_CM_ADJUST 必须设置为‘01b’)”。

'01B'的设置下降3%。 这是否意味着默认电压为0.927V?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki-San、

    否、默认电压为1.2V。 我不确定如何计算%差异、但这些是特性数据的结果:

    CSR 0x19.6 ="0b"且 CSR 0x1b.5:4 ="00B"、则 VOCM 为1.2V
    CSR 0x19.6 ="1b"且 CSR 0x1.5:4 ="01b"、则 VOCM 为0.9V。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:

    感谢你的答复。
    CSR 0x19、6 "0"为1.2V、"1"为0.9V。
    CSR 0x1B、5:4 "00"不变、"01"下降3%、"10"上升3%、"11"上升6%。

    如果客户想要将 VCON 设定为0.9V、TI 命令将 CSR 0x1B、5:4设定为"01"。
    我想知道。

    谢谢、
    Naoki Aoyama