This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:应用问题咨询

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1, SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764433/sn65dsi84-q1-consultations-on-application-issues

器件型号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65DSI84DSI 调谐器

大家好、

           我对 SN65DSI84-Q1应用有一些问题。

           我们使用此芯片将 Qualcomm 820A 输出的 DSI 接口转换为双 LVDS 接口(1920x1080分辨率)

           如果此芯片有寄存器配置参考代码、请为我们提供参考。

          我们参考 EVM 板来设计电路。

         电路的连接基本相同、但差异在于电阻和电容参数的配置。

           请帮助确认以下问题:

          1. VCC 功耗问题;规范中有一个示例。 400*900分辨率输出,最大功耗为164mA。

          我们的分辨率是1920*1080。 最大功耗是多少? 在这方面是否有任何参考?

        EVM 上推荐的 REFCLK 为25-154MHz 时钟。

          我们使用25MHz 有源晶体振荡器、规范中有上升/下降时间要求。

        这是20%至80%的 VCC 时间还是30%至70%的 VCC 时间?

       

     3. SN65DSI84是否有任何经调整为1920×1080分辨率以供参考的初始化代码?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WU、

    1.我们没有关于1920x1080分辨率下功耗的任何数据。
    2.我不确定我是否理解你的问题。 REFCLK 的最短上升/下降时间为0.1ns、最长上升/下降时间为1ns。
    我们没有参考代码、但您可以参考本视频来帮助您配置寄存器: https://youtu.be/X1svE1d7t6A
    请使用 DSI 调谐器来帮助进行配置。

    此致、
    I.K.