请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D 主题中讨论的其他器件:TPS65987、
您好!
在0x29寄存器中将 BC1.2配置为 DCP 时、我们是否应该预计 TPS65987会使 DP 和 DM 引脚短路? 此外,主机端(笔记本电脑)的此设置对于 USB2、0磁盘也不可行?
请在下面检查 DP/DM 测量值、当 USB2.0磁盘连接(通过 Type-C 转 Type-A 软件狗)时、这些数据从 Type-C 连接器连接到 TPS65987。 这两个波形显示了 DP/DM 的行为、而0x29 BC1.2设置在 DCP 和 CDP 之间发生更改。 客户表示他们的笔记本电脑进行此类测试后仍然可以正确检测 USB20磁盘。 行为是否正确? 为什么?
DCP 切换到 CDP
CDP 切换到 DCP
谢谢!
安东尼