This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159RSB 测试问题

Guru**** 2542060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772084/sn65dp159-sn65dp159rsb-test-issue

器件型号:SN65DP159

尊敬的支持

客户遇到有关 SI 测试的问题。

输入为 HDMI 2.0、但输出仅为 HDMI 1.4速度

它们不使用 I2C 控制。

您是否对 SI 测试有任何建议或文档?

下面是 原理图和测试报告。

e2e.ti.com/.../pb410_2D00_00_2D00_SN65DP159RSBT.pdfe2e.ti.com/.../hdmi1.4.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN65DP159的默认模式为 HDMI1.4。 可通过 EDID 通过 I2C 0r 通过 DDC 培训在 HDMI2.0下工作。
    对于 DDC 培训、SNx5DP159会监测数据速率信息以确定 TMDS 时钟比率、从而相应地设置其自己的 TMDS_CLOCK 比率状态位。 如果写入1、则 TMDS 时钟为 TMDS 位周期的1/40。 如果写入0、则 TMDS 时钟为 TMDS 位周期的1/10。 除非将1写入地址0xA8偏移量0x20位1、否则 SNx5DP159始终默认为 TMDS 位周期的1/10。
    在原理图中、您可能需要在 DDC 引脚上添加上拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    感谢您的回答。 从原理图中可以看到、客户在引脚搭接模式下使用 DP159。 根据数据表中的建议、为了在 HDMI2.0上通过 SI 测试、需要相应地设置以下引脚:

    对于 SNx5DP159RSB:

    引脚搭接 HDMI2.0和 HDMI1.4b

    Vsadj 电阻= 6.5 kΩ

    对于–2dB、PRE_SEL = L

    针对自动选择、TX_TERM_CTL = NC

    SLEW_CTL = nC

    但是、在正确的引脚设置之后、测试设备仍会在 HDMI1.4上显示 DR。

    我的问题是、在进行上述引脚设置后、

    1.如果视频源输出与 HDMI2.0兼容的 DR、是否需要为 DP159配置其他任何内容?

    2.是否仍然需要 DDC 通信来设置正确 的 TMDS_CLOCK 比率状态位并告知视频源输出 HDMI2.0兼容 DR?

    谢谢、

    Andonis。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使视频源输出 HDMI2.0、仍需要进行 DDC 通信以设置正确的 TMDS_CLOCK 比率状态位、从而使 DP159在2.0模式下工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    明白了。 感谢你的帮助。 您现在可以关闭此帖子。

    B.R.

    Andonis。