This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:如何处理 unuesd 通道?

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772987/ds125br820-how-to-deal-with-unuesd-channels

器件型号:DS125BR820

大家好、

1.对于未使用的通道,是浮动通道还是连接到 GND 通道?

对于不使用 EEPROM 的情况、如何将 READ_EN 引脚上拉至 VDD 并将 All_DONE 引脚悬空?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    1)。 为了减少噪声传播、最好通过50 Ω 电阻器和交流耦合电容器端接未使用的输入。

    2)。 你是对的。 您可以通过1K 欧姆电阻器将 READ_EN 拉为高电平、并将 ALL_DONE 悬空。

    此致、Nasser