This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:以太网-SGMII-以太网桥/SGMII "dumm"host

Guru**** 2768625 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764147/dp83867is-ethernet-sgmii-ethernet-bridge-sgmii-dummy-host

器件型号:DP83867IS

您好!

我们在其中一个设计中使用 DP83867IS、其中我们的器件是客户端。 该器件已与第三方 SGMII 主机配合使用。

对于调试/开发,我们希望将器件的 SGMII 接口与“尽可能简单”主机配合使用。

 

在我们的器件上、自举引脚配置如下:

  • RX_D0 模式1 (打开)
  • RX_D2 模式1 (打开)
  • RX_CTRL 模式3
  • GPIO_0 模式1 (开路)
  • GPIO_1 模式1 (开路)
  • LED_2 模式1 (打开)
  • LED_1 (RGZ) 模式1 (开路)
  • LED_0 模式2  

 

只需连接我们的两个器件就不能开箱即用。

  • 是否有必要为主机端对芯片进行不同的配置?
  • 我们是否必须使用 MDC/MDIO 接口?
  • 您是否有其他有关如何实现以太网 SGMII-以太网桥接器的提示?
  • 有两个 DP83867IS、还是另一个 DP83867IS?
  • 是否甚至还有可以轻松采用的心包/Raspberry 样式项目?

此致、

Kajetan Veprek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kajetan、

    -如果两个设备都按照您所述正确捆绑,则无需以不同的方式配置主机。

    -无需使用 MDC/MDIO。 但是、读取自举配置状态寄存器以确认自举是否正确将会有所帮助。 读取 PHY 状态寄存器和中断状态寄存器也会有所帮助。

    -您能否提供有关您希望通过以太网-SGMII-Ethernet 实现的目标的更多详细信息?

    -有关使用 DP83867的参考设计、请点击以下链接: www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、

    Hung Nguyen