This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS174:SN75ALS174引脚分配

Guru**** 2876620 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75ALS174, SN75ALS174A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762920/sn75als174-sn75als174-pin-assignment

器件型号:SN75ALS174

我想知道 SN75ALS174和 SN75ALS174A 之间的区别。

根据以下网站、  

http://www.ti.com/product/SN75ALS174?keyMatch=SN75ALS174&tisearch=Search-EN-Everything

它显示"该器件具有与比较器件相同的功能、

但不是引脚对引脚等效、并且可能在参数上不是等效的。

您能给我展示一下差异吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器件采用相同的设计、但连接到不同的引脚排列。  下面总结了 SN75ALS174DWR 的不同引脚如何映射到 SN75ALS174ADWR 的引脚:

    SN75ALS174DWR

    引脚编号

    引脚功能

    映射到"A"版本引脚

    1

    常闭

    常闭

    2.

    1A

    1

    3.

    1年

    2.

    4.

    1Z

    4.

    5.

    1、2EN

    5.

    6.

    2个 Z

    6.

    7.

    2年

    8.

    8.

    2A

    9.

    9.

    GND

    10.

    10.

    GND

    10.

    11.

    常闭

    常闭

    12.

    3A

    11.

    13.

    3年

    12.

    14.

    3z

    14.

    15.

    3.4 EN

    15.

    16.

    4z

    16.

    17.

    4年

    18

    18

    4A

    19.

    19.

    VCC

    20.

    20.

    VCC

    20.

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    基伊亚马