This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31-SP:电源超过绝对额定值时对 LVDS 输入/输出的故障影响

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31-SP, SN55LVDS32-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764033/sn55lvds31-sp-failure-effect-on-lvds-input-outputs-when-supply-exceeds-absolute-rating

器件型号:SN55LVDS31-SP
主题中讨论的其他器件: SN55LVDS32-SP

在我们的应用中、为 SN55LVDS31-SP 和 SN55LVDS32-SP 提供了3、3V。 绝对最大额定值为4、0V。

假设电源超过最大额定值(即5、5V)时的故障情况对 LVDS 输入/输出有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫莱特、

    对 LVDS31进行了非正式的实验分析、以帮助回答此问题。

    请参阅此报告。

    e2e.ti.com/.../SN55LVDS31_2D00_SP_5F00_VCC_5F00_Fault_5F00_Experiment.pdf

    LVDS32使用相同的过程、因此预计它同样不会因暴露于超过绝对最大额定值的 VCC 而立即发生故障。  根据 VCC 上合理的短持续时间故障、预计输入或输出不会发生灾难性的电源短路或接地短路。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水