This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:连接磁性元件的中心抽头

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764047/dp83867is-magnetics-connected-center-taps

器件型号:DP83867IS

团队、

数据表提到"无需将磁性中心抽头连接到电源电压。"
什么是"不必要"?

这是否意味着客户可以自由选择或不能将中心抽头连接到电源电压?

我们的一些设计显示中心抽头未连接到电源电压、而其他设计(例如 66AK2Gx ICE 设计套件)则将中心抽头连接到电源电压。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franziskus、

    当线路驱动器设计从电流模式更改为电压模式时、不再需要将中心抽头连接到电源电压。

    客户不应将中心抽头连接到电源电压。

    您能否让我看一下显示中心抽头连接到电源电压的原理图?

    此致、

    Hung Nguyen