This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392-Q1:类型 c

Guru**** 2929400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772174/bq24392-q1-type-c

器件型号:BQ24392-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ24392

尊敬的先生/女士:

我想知道此器件是否也可用于 type c 端口(仅适用于带有 type c 连接器的 USB2.0接口)。

因为微型 USB 和 type c 之间的某些机制可能有所不同、如果出现这种情况、则会出现慢速插入的情况。

谢谢你。

此致、

艾伯特曾