This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:SN65HVD233的引脚兼容替代产品

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233, TCAN334, TCAN332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763441/sn65hvd233-pin-compatible-replacement-for-sn65hvd233

器件型号:SN65HVD233
主题中讨论的其他器件: TCAN334TCAN332

您好!

我们正在寻找具有主要驱动器超时功能的 CAN 控制器 SN65HVD233引脚兼容版本。 我可以在快速浏览中找到最合适的器件是 TCAN334DR。

 

您能否确认此器件是否与引脚兼容、如果有其他器件、我应该考虑使用? 该要求适用于不会驱动 PCB 与我们在 SN65HVD233器件中设计的器件不同的器件。

 

谢谢

Jani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani、您好!

    你是对的。 TCAN33x 系列是最接近的3-3.6V 器件、它与 HVD233引脚兼容并具有主要超时特性。 我们的几乎所有8引脚 CAN 器件都是引脚兼容的、但请注意、引脚5和8上的特性通常因器件而异。 从 SN65HVD233切换到 TCAN334、您将分别失去 RS (斜率控制)和 LBK (回送模式)、而是分别失去 STB (待机模式)和 SHDN (关断模式)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TCAN334器件具有与 SN65HVD234DR 引脚5和8不同的配置。

    是否有另一个具有显性超时且与 SN65HVD234DR 完全引脚兼容的部件?

    谢谢、
    Jani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani、

    遗憾的是、SN65HVD23X 器件系列不具备集成显性超时(DTO)特性。  正如 Paul 所说的那样、TCAN33X 系列确实具有 DTO、但它们的引脚确实略有不同、并且它们不具有斜率控制模式。   

    TCAN334与具有 DTO 和待机模式功能的3V CAN 系列中的引脚兼容性最接近。  不过、正如 Paul 所说、引脚5和8似乎需要进行一些重新配置才能在待机模式下运行。

    TCAN332也是一个选项。  引脚5和8变为无连接。  但是、TCAN332没有待机模式功能。  此部件只能在正常模式下运行。

    很遗憾、我们无法完全满足您的精确引脚更换请求。  这些选择中的任何一个是否可行?   

    此致、

    Max Megee

    TRx 应用