This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:ANSI 标准 TIA/EIA-422-B

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772716/thvd1550-ansi-standards-tia-eia-422-b

器件型号:THVD1550
主题中讨论的其他器件: SN65176B

大家好、我想知道 THVD1550是否也能满足 ANSI 标准 TIA/EIA-422-B? 在 D/S 中、它刚刚提到 TIA/EIA-485标准。  

客户正在将 SN65176B 用于 RS422和 RS485接口。 他们希望了解是否有任何新器件可以替代它。 谢谢。

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    是的、THVD1550可满足 TIA/EIA-422-B 规范。 TIA/EIA-485和 TIA/EIA-422-B 之间的比较可在本 应用手册 中找到(汇总表4)。 主要区别在于、最小2V VOD 与100Ohm (422)、 最小1.5V VOD 与54Ohm (485)。 如果您在 THVD1550数据表上检查第7.6节的技术规格、您将看到这两个都符合。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao