This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214-Q1:找不到 USB 器件、TUSB214-Q1 D+从内部拉至 GND。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214-Q1, TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762917/tusb214-q1-usb-device-can-not-be-found-tusb214-q1-d-is-pulled-to-gnd-internally

器件型号:TUSB214-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB214

尊敬的 TI 先生

我在 DA 项目中使用 TUSB214-Q1来重新驱动 USB、 但是、如果我使用旧的 USB 电缆将手机或 U-Disk 连接到主机、有时我发现无法找到 USB 器件(发生率~1%)、我检查 D+和 D-的电压、当发生故障时、我发现 D+电压为0V、 并且没有 USB 复位信号。

我移除 TUSB214-Q1、不会发生此故障。  

我设置 TUSB214-Q1的 RSTN 发生此故障时、系统可在复位 TUSB214-Q1后恢复、

因此、我认为"找不到 USB 器件"的问题是由 TUSB214-Q1引起的、D+在某些时候处于0V (可能 D+上拉至 GND、或者 D+在内部短接 D-)。(尤其是在 USB 插拔时)

我想知道在哪种情况下、TUSB214-Q1会将 D+拉至 GND 或将 D+和 D-短接?  如何解决问题(例如在 D+/D-之间添加 ESD 保护器等)?-谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以发送原理图吗? 我想了解什么是交流/直流升压设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在示波器上捕获 CD、HS_EN、VBUS (用于触发插件)和 DP、以了解通过和失败情况。

    请尝试在插入期间捕获 DP 线路以查看噪声级别。 如果电缆存在机械问题、可能会产生大量噪声。 如果您在具有 I2C 控制器的音响主机上使用此器件、您将能够将 I2C 连接到 TUSB214

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到电子邮件讨论