This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75189A:SN75189A 为3.3V 工作电压

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772792/sn75189a-3-3v-operation-with-sn75189a

器件型号:SN75189A

1489A 是否可以由3.3V 电源供电?

数据表原理图看起来与 CAN 类似、但数据表将范围列为4.5-5.5V。 输入电平触发电平是否可以扩展? 输出电平变化?

感谢您的反馈、

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    该器件在3.3V 电源下仍可正常工作、但会超出某些规格。 输入阈值可通过 响应控制引脚上的电阻器和偏置电压进行调节、这基本上会改变比较器的内部基准电压。  输出接近轨到轨、由电源管理。

    此致、

    Hao