This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:一些问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763281/tusb7340-some-questions

器件型号:TUSB7340

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

因为 TUSB7340不需要 CPU 板、所以我们没有来自 PCIe 的控制引脚

我们想知道

如果我们不需要 NC WAKE 和 clkreq 引脚、我们是否可以?

2.我们是否可以将 PERST 和 GRST 连接在一起?
3.如果我们只使用三个 USB,我们是否可以将最后一个 USB 连接到 NC?

4、所有控制信号都是3.3V?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们不需要 NC WAKE 和 clkreq 引脚、我们是否可以?
    是的、您可以

    2.我们是否可以将 PERST 和 GRST 连接在一起?
    如果将 PERST 和 GRST 连接在一起、可能会丢失一些 STICK 引脚信息

    3.如果我们只使用三个 USB,我们是否可以将最后一个 USB 连接到 NC?
    应该没有问题

    4、所有控制信号都是3.3V?
    是的