This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:在冷启动时、USB3摄像头将消失

Guru**** 2928860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763710/tusb7320-usb3-camera-will-disappear-when-cold-boot

器件型号:TUSB7320

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

作为标题、  

冷启动时、我们的 USB3摄像头将消失。
故障率约为0.27%。 但禁用 超线程、冷启动将正常。

您以前对此问题有过任何经验吗?

我们的系统规格如下所示

CPU

i7-6820EQ CPU 2.80GHz

操作系统  

Windows 7 64位专业版

USB3摄像头模型

品牌:Baumer

类型:VCXU-13M、VCXU-51M

 

摄像头驱动器

USB_Driver_HPM_2.9.1_RC1_Win7_x64