This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TCA9535:TCA9535:使用 TPS7A7100时无问题?

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7100, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772510/compiler-tca9535-tca9535-no-problem-using-tps7a7100

器件型号:TCA9535
主题中讨论的其他器件:TPS7A7100

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我想在 电路板设计中使用 TPS7A7100 LDO。

我想将 I/O 控制用作 TCA9535。

我将首次尝试使用 SMBus 类型的芯片。

使用 TCA9535芯片控制 TPA7A7100芯片是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5407789、

    "使用 TCA9535芯片控制 TPA7A7100芯片是否有任何问题?"
    我不明白为什么不这么做。 查看 TPS7A7100、VIH 和 VIL 分别为1.1V 和0.5V。 只要您不在外部提供非常强的上拉电阻器、TCA9535就应该能够驱动该电阻器。

    该器件(TCA9535)也作为高阻态输入启动、因此我建议您提供外部上拉或下拉电阻器(10k Ω)、具体取决于您是否希望在启动时使能端为高电平或低电平。

    谢谢、
    -Bobby