This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:媒体转换器:MII 信号回送

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763985/dp83849if-media-converter-loopback-of-mii-signals

器件型号:DP83849IF

您好!

我使用 TI 的 DP83849评估板 作为介质转换器板、但 我不使用 MCU。

PORTA -> RJ45

PORTB -->光纤

我已经按照 tidu510a.pdf 中所述进行了以下跳线设置。  但是、我不确定是否需要在 PORta 和 PORTB 之间连接 MII 信号来实现媒体转换。

我们真的需要 将 MII 信号( RXD[3:0]回送至 TXD[3:0] )还是 PHY 在内部建立连接?

此致、

耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yash、

    包括介质转换器在内的端口切换在内部完成。 有关更多详细信息、请参阅 AN-1509 PhyterDual 灵活端口开关: www.ti.com/.../snla086b.pdf

    此致、

    Hung Nguyen