This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232:TRS323232E 和 TRS3232有何不同?

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E, TRS3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772250/trs3232-what-is-the-different-between-trs3232e-and-trs3232

器件型号:TRS3232

大家好、

    我是否可以知道 TRS3232E 和 TRS3232之间有何不同?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    除了 TRS3232E 的额定电压可承受高达8kV (接触放电)/15kV (空气放电)的 IEC 61000-4-2 ESD、而 TRS3232器件的额定电压仅为 HBM ESD、这些器件都是相似的。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    谢谢! 要替换 Exar SP3232E 的解决方案、它应该使用 TRS3232E、对吧? 但 TRS3232会更便宜。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、

    是的、没错。 TRS3232E 是更直接的替代产品、但其额外的 ESD 抗扰度要求在设计中增加一些额外的成本。

    最大