This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:连接 TFP401至 DLPC3439时出现问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, DLPC3439, DLP4710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770889/tfp401-problem-interfacing-tfp401-to-dlpc3439

器件型号:TFP401
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR4710EVMDLPC3439DLP4710

您好!

我设计了自己的基于 DLPDLCR4710EVM 的 PCB。

与 ITE6801不同、我使用了 TFP401作为不包含语音的 HDMI 解码器。

HDMI 的来源是台式计算机视频卡的输出。

HDMI 的分辨率 是1920 x 1080的全高清分辨率。

连接 TFP401至 DLPC3439时出现问题。

作为附加的图像、显示的图像不是很好。

图像的一半正常、另一半异常。

我已经发布了有关此问题的信息、如下链接所示。

https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/741486

本文的结论是、将 DLPC3439连接到 DLP4710不会出现问题。

但我对 TFP401和 DLPC3439没有信心。  

根据 TFP401数据表、显示 TFP401提供 WUXGA 分辨率。

我想知道的是、TFP401是一款适合在 全高清模式下与 DLPC3439对接的解码器。

我想从 TFP401的角度来解决这个问题。

请帮我解决这个问题。

谢谢!

此致

Yun-Seok Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yun-Seok、您好!

    您是否检查了 TFP401和 DLPC3439之间的引脚映射? 您能否在 i-anyiam@ti.com 上与我分享您的原理图?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    是的。 我已经检查了 TFP401和 DLPC3439之间的引脚映射。

    但我找不到任何问题。

    在我自己的板上、我使用的是 DLPC3439的两个。

    DLPC3439的主器件和从器件共享来自 TFP401的相同信号。

    信号如下所示。

    数据:24位

    2. HYSNC、VSYNC、ODCK、DEN

    我是对的吗?

    我通过电子邮件发送了原理图

    感谢你能抽出时间!

    此致

    Yun-Seok Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yun-Seok、您好!

    引脚映射看起来正常。 除此之外、问题可能出在一半图像上的 HSYNC/VSYNC 上。 从原理图中可以看到、TFP401驱动2个 DLPC3439、因此其中一个可能无法获得正确的时序。 但是、这不会是 TFP401的问题、因为它只是传递信号。 我建议调查 HSYNC/VSYNC 是否存在不规则现象。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    感谢您的回答。

    根据您的建议、我将尝试研究 HSYNC/VSYNC 的信号。

    此致

    Yun-Seok Cho