Other Parts Discussed in Thread: TFP401, DLPC3439, DLP4710
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR4710EVM、 DLPC3439、 DLP4710
您好!
我设计了自己的基于 DLPDLCR4710EVM 的 PCB。
与 ITE6801不同、我使用了 TFP401作为不包含语音的 HDMI 解码器。
HDMI 的来源是台式计算机视频卡的输出。
HDMI 的分辨率 是1920 x 1080的全高清分辨率。
连接 TFP401至 DLPC3439时出现问题。
作为附加的图像、显示的图像不是很好。
图像的一半正常、另一半异常。
我已经发布了有关此问题的信息、如下链接所示。
https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/741486
本文的结论是、将 DLPC3439连接到 DLP4710不会出现问题。
但我对 TFP401和 DLPC3439没有信心。
根据 TFP401数据表、显示 TFP401提供 WUXGA 分辨率。
我想知道的是、TFP401是一款适合在 全高清模式下与 DLPC3439对接的解码器。
我想从 TFP401的角度来解决这个问题。
请帮我解决这个问题。
谢谢!
此致
Yun-Seok Cho