This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:处理未使用的引脚

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771723/am26c32-handling-unused-pins

器件型号:AM26C32


大家好

我的客户正在考虑将 AM26C32用于其3通道 RS422应用。
然后,它们应该如何处理未使用的引脚?

例如:
-输出=引脚#13
-输入=引脚#14、#15

请提供建议

此致、
HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiro-san、

    可以将该器件上未使用的输出和输入引脚保持断开(悬空)状态。 如果您希望减少未使用通道切换的机会(即、根据输入端存在的噪声)、则可以在一条输入线上使用上拉电阻器、在互补输入端使用下拉电阻器。 典型值为1kOhm 至10kOhm。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    感谢您的回答。
    我将与我的客户分享。

    此致、
    HIRO