This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3232E:电容器值

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772245/sn65c3232e-capacitor-value

器件型号:SN65C3232E

大家好、  

我的客户就 SN65C3232E 的电容值提出了一个问题。

 0.047µF µF 显示了 VCC 与电容值表,并描述了 C1:Δ/C2-C4:VCC=5V±0.5V 时分别为0.33 μ F

客户认为在电缆长度小于1m 且 VCC=5V 的情况下、这些值相对较大。

在电缆长度<1m 且 VCC=5V 的情况下、是否可以从0.33uF 降低0.1uF 等电容器。?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖塔、

    可以使用更小的电容器。 但同时、请尝试保持 C1/C3和 C2/C4之间的比率。 飞跨电容器和储能电容器之间的比率可确保输出纹波不会过大。 有关详细信息、请参阅此博客。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    减小飞跨电容器 C2将增大电荷泵的输出阻抗。 选择数据表值是为了支持指定的最坏情况负载;如果实际负载较小、飞跨电容器可按比例减小。

    减小输出电容器 C3/C4将增大输出纹波。