This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11-HT:环境温度为75小时@~205C 后、器件发生故障。

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD11-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771143/sn65hvd11-ht-the-device-failed-after-75-hours-205c-ambient

器件型号:SN65HVD11-HT

大家好、

我在应用板上使用此器件与 SM470 MCU 进行 RS-485通信。 它在~205C 环境下进行了测试、电路板上的 RTD 读数为~206C。 但第一个器件在~75小时后停止工作。 数据表显示建议的最高温度 TA 为210C。

然后、该器件被另一 个 SN65HVD11-HT 器件替换。 到目前为止、它运行了100多个小时、没有任何问题。

我想知道该器件在 TA 205C 上的工作时间。 我们非常感谢您的任何评论。

是否需要将器件发送回 TI。

谢谢、

F.Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多信息、已检查器件的引脚连接、发现连接正常(未打开)。 该器件采用 HKQ 陶瓷封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FZ、
    该器件符合在指定条件下运行1000小时的条件。
    您能否提供原理图来评估是否存在任何可能与较短寿命相关的问题?

    数据表中有一个有关 Tj 的部分、还列出了 Ta 范围。 Tj 的值被列为典型值、但是这些值应该被解释为最大值
    因此、如果功率耗散较高、则可能会超过器件的最大 Tj。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    感谢您的快速响应。 下面是原理图捕获。 所有温度测量值(Ta)均未显示任何高于207C 的值。 TJ 应低于214C (MAX?)。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供原理图。
    使用214c 作为最大值是合适的。

    HKJ 封装通常安装有死区错误(引线朝上)、盖子基本上用作安装在电路板上的散热垫。
    数据表显示 θ JC (底部)(实际上顶部安装在倒置位置)为6.2度/瓦。

    如果器件使用导热粘合剂安装到电路板上、则最大结温上升将受到限制。 根据商业数据表特性、估计最大功耗为176mW)、这将导致比电路板温度上升1.1度。 但是、我们不知道您在这种情况下的电路板温度、因为您仅监控 Ta。
    Ta 与香港大学计划相似。 如果我们估计这与170度/瓦的温度相同、则预计高于环境温度的上升将接近30°C。

    您是否已将器件热连接到电路板?
    是板级温度受限的。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    再次感谢您关注此问题。

    是的。 电路板上有一个 RTD、显示电路板温度为~206C。 在室温下进行的热成像 仅显示了该器件封装在无空气循环的情况下的-3度上升。 烤箱循环空气、使内腔温度保持在~205C。 因此、假设器件封装的温度低于210C 应该是相当合理的。

    此外、器件的占空比小于10%。 功耗应小于176mW。

    谢谢、

    FZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除非存在其他某种电气过载、否则该器件似乎可以承受此问题。
    我将与我们的 QA 部门合作、并通过电子邮件向您提供信息、以继续将此单元退回进行分析。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Wade。

    我已提交在线申请。 这是 服务请求号1-4647230066。

    如果您可以将它们连接起来、那将非常好。

    到目前为止、我的第二个单元工作正常、没有任何问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FZ、
    我无法访问服务请求系统。
    我将很快向您发送一封电子邮件、我们可以关闭此帖子。

    此致、
    涉水