This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:在未连接器件的情况下、D-上会发生周期性毛刺脉冲。

Guru**** 2931130 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763315/tusb212-periodic-glitches-happen-on-d--during-no-device-attached

器件型号:TUSB212

在未连接器件的情况下、D-上会发生周期性毛刺脉冲。 TI 是否认识到这种行为? TUSB212有什么作用?

此致

MSMn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是正常行为。 连接设备时是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    连接的 USB 设备工作正常、但存在问题。 请允许我就帮助我提出更多问题。

    此致

    MSMn