This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:IBIS 模型缺少电源钳位

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763503/tcan1042hgv-q1-ibis-model-missing-power-clamp

器件型号:TCAN1042HGV-Q1

您好!

我对 TCAN1042HGV-Q1的 IBIS 模型有疑问。

我们希望根据 此器件的 IBIS 信息构建基于 LT Spice 的模型。

但对于某些引脚、未完成 VI 曲线表:

例如、对于引脚 RxD、没有 Power Clmap 或 GND 钳位表。

对于引脚 CANH_OS、无下拉表。

如果这些数据丢失、我应该对 LTSPICE 中的仿真执行什么操作?

非常感谢您的反馈。

此致

黄淑娴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suhan、

    我参考了下面的应用手册、其中介绍了 IBIS 模型中不同模型类型的要求。  对于您提到的数据、我相信所有必需的数据都是按照 IBIS 模型的定义存在的。

    对于 RXD 双状态输出模型、不需要 Power_Clamp 和 GND_Clamp 数据。  两态输出模型的上拉和下拉 I-V 曲线中固有的信息与此类似。  如有必要、应将电压钳制在上拉基准和下拉基准电平上。

    对于 CANH 开源模型、此模型与应用手册中列出的开漏模型类似。  对于开漏模型、无需上拉数据。  对于开源模型、不需要下拉数据。  您将注意到、CANL 引脚是开漏模型、不包含上拉数据。

    您应该在应用手册中找到每个模型的示例电路:

    http://www.ti.com/lit/an/szza034/szza034.pdf

    您对该模型中的任何其他引脚有疑问吗?  请告诉我是否可以进一步澄清。

    此致、

    Max Megee

    TRx 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您能否澄清需要哪些具体信息从 IBIS 模型中获取才能将其转换为 LTSPICE 仿真? 您正如何尝试将 IBIS 信息转换为 LTSPICE 模型?

    谢谢、
    最大