This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:MAX3221短路持续时间

Guru**** 2926580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770639/max3221-max3221-short-circuit-duration

器件型号:MAX3221

我们看到大量 MAX3221C 故障、并尝试确定可能的原因。  在所有情况下、器件的接收器部分均可正常工作、发送器部分则是故障点。  设备的主体没有变色迹象。   

我们正在考虑 ESD 事件、或者可能是输出长时间短路。  

MAX3221C 数据表未指定 DOUT 引脚的最大短路持续时间、这是这些器件的其他制造商在数据表中所指定的。  相反、数据表的驱动器部分中有一条注释、该注释在某种程度上指出、应控制输出短路以防止超过器件的绝对功率耗散额定值。  如何根据此信息计算最大短路时间?

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    如果可能、您可以联系您的供应商以联系 TI 质量团队。 他们 可以 对损坏的部件进行故障分析、以查看其故障的位置/原因。

    恐怕很难量化 烧坏部件所需的时间。 它取决于 许多因素 、例如环境温度、短路电流、内部限流电路变化。 如果  有其他问题、请告诉我、我可以 为您提供帮助 。

    此致、

    Hao   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件是通过 Digikey 购买的、因此不确定我是否可以随身携带它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    您能否 向 DigiKey 发送故障器件 RMR (退货请求)? 这将启动请求失败分析流程。

    此致、

    Hao