This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:热问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763616/sn75dp130-thermal-issue

器件型号:SN75DP130

你好

       客户测试自己的电路板、然后找出 DP130的温度 可达到70~80 °C 是否有任何建议可解决 DP130的更高温度问题?  是否有任何更高温度范围的解决方案可替代 DP130? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick

    请让客户对 DP130散热焊盘进行 X 射线处理、并确保其具有足够的覆盖范围。 它们需要至少为散热焊盘提供70%的覆盖范围。

    谢谢
    David