This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SGMII 接口信令

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762586/dp83869hm-sgmii-interface-signalling

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

我们计划将 PHY 芯片 DP83869HM 与带有 RGMII 接口 MAC 接口的控制器之一集成。 我们的基本要求是使用1 Gbps 光纤 。 我们的 PCB 将具有发送 或接收的单向光学通信。  请澄清以下问题。

  • 我们是否应将 DP83869HM 用于上述应用?
  • 什么是用于光纤(CML 或 LVCMOS 或 LVDS)的 SGMII 接口标准?如果不是 CML,如何使用终端将其转换为 CML。
  • 在单个 PCB 中、SGMII 光纤接口将存在 Tx 通道或 Rx 通道。 这是否会导致任何问题? 或者、我一次 只能操作一个 Tx 和 Rx?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sharvery、

    DP83869支持 RGMII 至1000Base-X 和 RGMII 至 SGMII 模式。 您计划使用哪种模式? 如果只需要1Gbps 光纤、则可以使用1000Base-X。 请注意、1000Base-X 与 SGMII 不同。

    您能否详细阐述您的第三个问题?

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    感谢您的反馈。

    我们计划将来自 PHY 芯片( DP83869 )的光发射信号连接到 ONET4291VAR 激光驱动器芯片,此芯片将驱动光电二极管。 在另一个 PCB 上,我们将 PHY 芯片的接收信号连接 到 ONET4251PARGTR 限幅放大器,该放大器从 PIN 二极管接收信号。 在这两个 PCB 中、一次只会出现发送或接收信号。

    • 对于上述应用程序,哪个接口  (1000Base-X 或 SGMII)可以正常工作?
    • 在发送 PCB 中、没有用于接收的信号迹线。 这将导致 PHY 芯片出现任何问题?

    BR
    Sharvery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sharvery、

    DP83869将不适用于您的应用。 按照标准、它需要查看传入信号、以便与连接的链路伙伴建立链路。 在发送 PCB 上、如果没有接收信号、DP83869将根本没有链路。 如果没有链接、它将无法发送任何数据。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    • 我们是否可以使用软件屏蔽或覆盖链接状态?
    • 或者使用 HW (上拉或下拉),我们是否可以覆盖链路状态?
    • 或者、如果您有任何其他解决方案、因为 TI 正在处理激光驱动器器件。

    BR
    Sharvery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sharvery、

    没有可靠的方法强制设置链路状态。

    通常、PHY 的光纤介质连接到光纤收发器或 SFP 模块。 有关光纤连接的更多详细信息、请参阅 DP83869 EVM: www.ti.com/.../dp83869evm

    此致、

    Hung Nguyen