请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 主题中讨论的其他器件: DP83869
我们计划将 PHY 芯片 DP83869HM 与带有 RGMII 接口 MAC 接口的控制器之一集成。 我们的基本要求是使用1 Gbps 光纤 。 我们的 PCB 将具有发送 或接收的单向光学通信。 请澄清以下问题。
- 我们是否应将 DP83869HM 用于上述应用?
- 什么是用于光纤(CML 或 LVCMOS 或 LVDS)的 SGMII 接口标准?如果不是 CML,如何使用终端将其转换为 CML。
- 在单个 PCB 中、SGMII 光纤接口将存在 Tx 通道或 Rx 通道。 这是否会导致任何问题? 或者、我一次 只能操作一个 Tx 和 Rx?