This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:哪种滤波器最适合采用 FPD-Link 3的 PoC?

Guru**** 1091470 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB933-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763465/ds90ub960-q1-which-is-the-best-filter-for-poc-with-fpd-link-3

器件型号:DS90UB960-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB933-Q1EVM

大家好、

我们的客户将使用 DS90UB960评估具有 PoC 电路的 DS90UB933。 有些文档具有不同的 PoC 滤波器、因此我想确认哪一种是 DS90UB960Q1的 PoC 滤波器的最佳选择。

1) 1) DS90UB960-Q1评估模块 http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snlu226a/snlu226a.pdf

PoC 滤 波器由(4.7uH 和1k Ω)+(100uH 和1k Ω)+ FB 组成。

2) 2) DS90UB96X-Q1EVM 用户指南 http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snlu177/snlu177.pdf

PoC 滤波器由(10uH 和1k Ω)+ FB + FB + FB 组成。

3) 3) DS90UB933-Q1EVM 用户指南http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snlu210b/snlu210b.pdf

PoC 滤波器由 (47uH 和2Kohm)+ FB 组成

您能否确认哪个数字最适合 DS90UB960Q1 PoC 滤波器?

此致、

西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishimura-San、您好!

    对于使用960/933的操作、我们最新的建议是960数据表中描述的滤波器:

    最棒的

    Jiashow