Thread 中讨论的其他器件: DS90UB933-Q1EVM
大家好、
我们的客户将使用 DS90UB960评估具有 PoC 电路的 DS90UB933。 有些文档具有不同的 PoC 滤波器、因此我想确认哪一种是 DS90UB960Q1的 PoC 滤波器的最佳选择。
1) 1) DS90UB960-Q1评估模块 http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snlu226a/snlu226a.pdf
PoC 滤 波器由(4.7uH 和1k Ω)+(100uH 和1k Ω)+ FB 组成。
2) 2) DS90UB96X-Q1EVM 用户指南 http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snlu177/snlu177.pdf
PoC 滤波器由(10uH 和1k Ω)+ FB + FB + FB 组成。
3) 3) DS90UB933-Q1EVM 用户指南http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/snlu210b/snlu210b.pdf
PoC 滤波器由 (47uH 和2Kohm)+ FB 组成
您能否确认哪个数字最适合 DS90UB960Q1 PoC 滤波器?
此致、
西村