This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH925QSEVB:出现 DEV 板器件、但 ALP 中不显示 DEV 板 n't

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UH925QSEVB, DS90UB926QSEVB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763179/ds90uh925qsevb-dev-board-device-appears-but-dev-board-doesn-t-appear-in-alp

器件型号:DS90UH925QSEVB
主题中讨论的其他部件:ALP、DS90UB926QSEVB

我有 一个 DS90UH925QSEVB 要与 DS90UB926QSEVB 搭配使用以进行评估、但在使 DS90UH925QSEVB 显示在 ALP 中时遇到问题。   DS90UB926QSEVB 在 ALP 中工作正常、我可以毫无问题地修改寄存器等。   

当我在 ALP 中连接 DS90UH925QSEVB 时、ALP Nano USB 1器 件会显示在 Devices 面板中、但 DS90UH925QSEVB 不会显示在其下方-我已根据 ALP 中的帮助安装了驱动程序、因此我认为这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacob、

    请尝试并告知我们:
    a)在上述情况下、您能否再次尝试选择 EEPROM 设置、选择 DS90UH925、然后写入 EEPROM?
    b)请仔细检查"Device Manager (设备管理器)"下是否显示未安装的主板/驱动程序。 必须为与电路板连接的每个端口完成这种特殊的"具有磁盘" Cypress 驱动程序安装。
    c)只有 UH926板连接到 PC ALP 后、您是否能够从 ALP 的远程寄存器选项卡下访问 UH925及其寄存器?

    谢谢、
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishy、

    写入 EEPROM 似乎解决了我的问题。  出于完整性考虑、我在连接到 UB926时尝试使用远程寄存器选项卡、但出现了以下错误消息:

    谢谢!

    -Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacob、

    在"合作伙伴信息"的"信息"选项卡中、您应该看到 UB925作为合作伙伴设备。 这也没有显示出来。 请确保925和926 EVM 按照 UB926 EVM 用户指南中所述通过 FPD III 端口进行链接、您应该会看到 UB926EVM 上亮起的锁定指示灯。

    谢谢、
    Vishy