This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:ds110df410初始化

Guru**** 2540000 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS110DF111, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763460/ds110df410-ds110df410-initialization

器件型号:DS110DF410
主题中讨论的其他器件: DS110DF111SIGCONARCHITECT

您好!

我将 DS110DF410用作 ARINC 818通道的均衡器/时钟恢复器、其波特率为1.0625GBPS。

如果我想作为时钟恢复器使用此组件,应该如何为该模式配置它的寄存器??

此致、

Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、
    您可以将 SigconArchitect 与一起使用、例如 DS110DF111更新程序。 然后、使用 CDR 选项卡、您可以选择手动模式、并对一个组使用8.5Gbps、对另一个组使用1.0625Gbps。 您单击"write"、这将为您提供锁定到这两个数据速率所需的编程值。 这将更新速率/子速率表和寄存器0x60到0x64。 您可以将这些值用于您自己的器件/电路板。 或者、如果您只想锁定到1.0625G、则在两个组中都放置了1.0625G。
    此致、Nasser