This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:PRBS 校验器

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS280DF810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770538/ds280df810-prbs-checker

器件型号:DS280DF810

有一个板用于在 DS280DF810芯片上生成 PRBS 序列并评估接收通道上的眼图。 是否可以使用 DS280DF810芯片、其中通道 Тх0用于 PRBS 生成、通道 Rx1用于 PRBS 接收。

DS280DF810芯片的发送器和接收器使用环回模块通过相应的连接器相互连接。

那么、DS280DF810芯片是否可以工作、如果可以、需要设置哪些模式、如果没有、需要在方案中更改哪些模式?

有一个 DS280DF810EVM 调试板、其中 Tx0连接到 Rx1、而 Tx1使用该板随附的电缆连接到 Rx0。 使用 DS280DF810EVM 调试板程序配置了 Tx0和 Rx1通道的寄存器、其中 Tx0发生器为 PRBS、Rx1为接收器(Tx1和 Rx0通道的寄存器中未设置任何内容)、并获得了眼图。

如果我们断开电缆与 Tx1->Rx0对的连接、并且 Tx0通过带有 Rx1的电缆进行连接、则眼图会分崩离析。 为什么会发生这种情况、可能未配置某些模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、
    用户可以使用整数倍时钟来启用 PRBS 生成、或将器件锁定到数据流、然后在该通道上启用 PRBS。

    如果您可以显示您尝试实现的目标的方框图、那将会有所帮助。 如果我理解正确、则 TX0连接到 RX1、TX1连接到 RX0。 然后断开 TX1至 RX0并运行 TX0至示波器、没有眼图。 我想现在的情况是 RX0需要一个信号来生成 PRBS。

    您可以获取时钟源并连接到 RX0、然后启用 RX0通道以锁定并生成 PRBS 模式。 在这种情况下、您可以将 TX0连接到示波器或 RX1、以便 RX1通道可以锁定到此数据。

    请注意、有关为该操作设置器件的 HOS 的更详细说明:
    e2e.ti.com/.../701759

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想澄清一下:
    开始时、Tx0连接到 Rx1、Tx1连接到 DS280DF810EVM 评估板上的 Rx0、通过捆绑电缆、Tx0和 Rx1通道的寄存器使用评估板 DS280DF810EVM 的程序进行配置、 其中 Tx0是 PRBS 发生器、Rx1是接收器、接收到眼图、但在 Tx1和 Rx0通道的寄存器中未记录任何内容。
    然后、绘制了一个板来生成 PRBS 序列并评估在 DS280DF810芯片上构建的接收通道上的眼图。 此时 Tx0通道用于生成 PRBS、Rx1通道用于接收 PRBS。 DS280DF810微电路的发送器和接收器使用环回模块通过相应的连接器相互连接。 我们的电路板使用了 DS280DF810EVM 调试板的寄存器设置。 但无法获得眼图。
    在评估板上进行了一个实验:在我们设法获得眼图的版本中、禁用 Tx1->Rx0对、Tx0像我们板上一样连接到 Rx1。 我们对我在字母开头所描述的变量应用相同的寄存器设置。 同时、眼图正在分崩离析。
    为什么会发生这种情况?
    可能没有配置某些模式?
    或者、对于同一组中的一个发送器和接收器拓扑中的应用、必须连接两对一组(例如、TX1->Rx0、Tx0->Rx1)?
    在 Attach File 中、显示了我们电路的一部分、其中1号显示了一个发送器和一个2接收器使用环回模块通过适当的连接器相互连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何向您发送文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    除非存在某些输入数据、重定时器通道0将无法输出 PRBS 数据。 下面介绍了所需的基本设置/数据路径。 重定时器通道0 Tx 被馈送到通道1 Rx 而通道1 Tx 被馈送到通道0 Rx 的设置是不可行的。

    • 外部源 Tx ->重定时器通道0 ->测试通道->重定时器通道1
    • (或)外部源 Tx ->重定时器通道 1 ->测试通道->重定时器通道0

    每个重定时器通道都是独立的、因为每个重定时器都有自己的 CDR 和自己的通道寄存器集。

    外部源 Tx 信号可以是 PRBS 模式或数据速率与被测重定时器通道上编程的 CDR 速率匹配的1010时钟信号。

    请注意、TI 提供了一个名为 SigCon Architect 的软件 GUI、可让您配置重定时器 EVM 并读取其状态寄存器。  

    SigCon Architect 的主更新程序可通过以下链接下载。

    www.ti.com/.../SIGCONARCHITECT

    可通过 TI.com 产品页面申请 DS280DF810 GUI 配置文件的下载访问权限。

    www.ti.com/.../DS280DF810

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师