This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:使用 TMDS181中的硬件控制来测试眼图失败。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772433/tmds181-using-hardware-control-in-tmds181-to-test-eye-diagram-fail

器件型号:TMDS181

大家好、

               我使用 TMDS181在进行 HDMI 认证方面存在问题。

                测试结果如下:

                  

                   

前者是硬件控制的结果、后者是软件控制的结果。
存在明显的差异。 现在 HDMI 认证有问题。 我不知道哪里有差异。

现在问题是硬件控制中的眼图有问题。
 在软件控制中、眼图正常、但无法通过2个1-1和1-4折的项目。 在硬件控制中、1-1和1-4项正常。

HDMI 1-1和1-4测试项目如下:

电路如下所示:

需要帮助来解决此问题。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YISYUAN

    请在硬件和软件控制之间共享测试报告吗? 还请在软件控制期间转储所有寄存器。

    一种可能是 TX_TERM_CTL、TX_TERM_CTL 在硬件控制期间悬空、但在软件控制期间不会终止。 因此、您可以更改端接并查看它是否会产生影响。

    与硬件控制相比、软件确实提供了更精细的调优、为了匹配两者之间的结果、我们必须仔细检查每个寄存器的设置。

    谢谢
    David