This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:EN 规范

Guru**** 2694645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763493/tusb564-en-specification

器件型号:TUSB564

你(们)好

当 VCC 为0V 时、是否允许向 EN 引脚、SDA 引脚和 SCL 引脚输入3.3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anderson

    EN 具有下拉电阻、SDA/SCL 是失效防护 IO、您可以在 VCC = 0V 时对其应用3.3V 电压。

    谢谢
    David