This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181 VSwing 问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763367/tmds181-tmds181-vswing-question

器件型号:TMDS181

尊敬的支持

客户对以下测试结果有问题。

它们需要将 VSwing 电压提高到400~600mV

我喜欢 RVSADJ 4.5K 至7.06K、但不喜欢更多细节、并且注册方式与相同。

您能告诉我如何调节 VSwing 电压吗?

原理图

e2e.ti.com/.../pb37005_5F00_0926.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请参阅 TMDS181的图5以了解 VSADJ 与 VDO 之间的关系图。

    除了更改 VSADJ 电阻值、您还可以写入寄存器地址0x0Ch 以进一步增大/减小 VOD 摆幅输出。

    谢谢
    David