This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:数据表示例原理图中的 AUXP 和 N 连接。

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772139/tdp142-auxp-and-n-connection-in-the-example-schematic-in-the-datasheet

器件型号:TDP142

您好!

 

我对 TDP142数据表(SLLSEZ1B)的图19 (P24)有疑问。

在此图中、TDP142 AUXP 引脚连接到插座的 AUX_N (17)引脚。

TDP142 AUXN 引脚连接到插座的 AUX_P (15)引脚。

我认为它们是相反的。 这些连接是否有拼写错误?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oba-San

    是的、这是一个拼写错误、需要更正。

    谢谢
    David