This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:SSxXP 和 SSxXM 差分对信号交换

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772296/tusb8041-ssxxp-and-ssxxm-differential-pair-signal-swapping

器件型号:TUSB8041

您好!

 

TUSB8041数据表在 P38上指出了这一点

"11. 为了简化布线、可以交换 SS 差分对的极性。 这意味着 SSTXP 可以路由到 SSTXM,而 SSRXM 可以路由到 SSRXP。”

 

那么、该 P 和 M 差分对信号交换在该器件中是否自动完成?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San

    是的、极性反转是 USB3规范的一部分。

    在 TSEQ 培训序列期间、接收器应使用 TSEQ 排序集中的 D10.2符号来确定通道极性反转(交换 RXP 和 Rxn)。 如果极性发生反转、TSEQ 排序集中的 D10.2符号将作为 D21.5而不是 D10.2接收、接收器应反转接收位的极性。

    谢谢
    David