This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:器件动态放大器;静态额定功率查询

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763480/ds25br440-device-dynamic-static-power-ratings-query

器件型号:DS25BR440

您好!

我正在研究适合我的应用的 LVDS 缓冲器、下面我想知道一些问题。

  1. 我们建议使用什么计算(或规格)来计算此部件的功耗(包括动态和静态功耗)?
  2. 参考数据表"电气特性"表的第/5页、本规范中的 ICC 是否已经考虑了动态和静态使用? 还是仅用于静态消耗?

此外、该器件是否能够用作双向 LVDS 缓冲器、支持1.6Gbps 的信令速率?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    功耗包括静态和动态组件。  它是从低数据速率一直到3Gbps 的有效规范。

    该器件设计为仅在一个方向上运行。  不提供双向操作。

    此致、

    Lee