This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:将具有 DP 扩展的 TPS65981EVM 连接到 Xilinx MPSoC 时出现问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65981
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760248/tps65981-problems-connecting-tps65981evm-with-dp-expansion-to-xilinx-mpsoc

器件型号:TPS65981

尊敬的 TI:

我有两个具有 DP 扩展的 TPS65981EVM、配置为通过 USB Type C 提供和接收视频和电源。 该设置非常适合标准 Linux 和 Windows PC。  我现在正在使用其 MPSoC 系列迁移到 Xilinx FPGA 实现、现在正在努力让视频正常工作。  硬件设置没有任何变化、但主要区别在于更多地转向嵌入式 ARM 环境。  我能够将 Xilinx 解决方案连接到1080p 显示端口监视器、而不会出现任何问题。  但是、当我插入 TPS65981EVM 硬件解决方案时、它不再起作用。   

我正在深入了解 slva844b 中的细节、并看到了两个位、我想知道是否可以解决我的问题。  "多功能"和"允许自动进入"。  我希望 TI 能提供更多指导、帮助您了解问题所在的提示和技巧。 看起来 USB Type C 分析仪会有所帮助、但很想知道是否有其他调试工具可以提供帮助。

此致、

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    如果是4通道 DP、则视频仅起作用、并且没有任何 USB 3.0功能可用、因为 DP 将使用所有 SS 线路。 当使用双通道 DP 模式时、DP 使用一半的 SS 线路、而 USB 3.0使用一半的 SS 线路同时启用 USB 3.0和视频。 当您的系统同时支持4通道和2通道 DP 端口时、多功能首选位很有用。 设置此位表示系统首选在双通道 DP 模式下运行、并且仅在不支持双通道 DP 的情况下才会选择4通道 DP 模式。

    自动进入模式告诉系统自动进入所有可用的交替模式、如果该位未被置位、系统将需要外部干预来进入交替模式。

    唯一检查方法是使用 Type-C/PD 分析仪。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    感谢您提供这些信息。  我的硬件仅支持两个 DP 信道。  我目前安装了4.03 GUI 工具、并对连接到显示端口源的一侧使用 DFP 高级配置。  是否有方法可以在应用程序自定义工具中验证它是否支持双通道模式?   

    如果您将引脚模式设置为 C 或 D、会协商使用4通道或2通道+ USB3.1、会怎么样?  下面是我针对 Display Port 设置的片段。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    GUI 支持 DP 规范中定义的所有模式。 请注意、引脚分配"B"、"D"和"F"支持双通道 DP、引脚分配"A"、"C"和"E"支持4通道 DP。

    现在、根据您的要求、您可以选择适合您应用的引脚分配。

    如果我能够回答您的问题、请单击"这可以解决我的问题"。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    这是我的源设备上显示端口连接器的原理图片段。  然后、我将连接到两个 TPS65981 EVM、如上一篇文章中所述。  您能告诉我理想的引脚分配配置吗?  我假设必须将两个 TPS65981 EVM 都设置为此引脚设置?   

    我正在连接到 DP 扩展 EVM 上的 J5连接器。  下面是原理图片段、引脚编号似乎匹配、但我希望您进行独立回顾:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    请尝试使用引脚分配 B 和 D

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我是客户 Jason 正在努力提供帮助! 我遵循了这些建议、很明显、当我发出 xrandr 命令时、Aux 通道正在达到某个状态、我可以看到已连接的器件。 但是、我收到链接训练失败的错误。
    我正在使用上述所有信息进行连接。 我还可以尝试其他什么?

    我假设链路训练失败、因为连接了错误的通道? 我使用的是较低的两个、并不是很了解 ABCDEF 命名惯例。 因此、这里的信息也很有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    您能评论一下 ABCDEF 命名约定以及我们在哪里可以看到连接器的引脚配置吗?  我一直很难找到有关该公约以及应在何处实际映射通道的文档。

    谢谢、

    Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    这些引脚分配在"USB Type--­‐C DisplayPort 交替模式"规范中定义。

    如果我能够回答您的问题、请单击"这可以解决我的问题"。

    谢谢、
    Rahul