This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:OUT0预加重

Guru**** 2521080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762193/lmh1218-out0-pre-emphasis

器件型号:LMH1218

您好!

《LMH1218编程指南》(SNLU174)指出 OUT0具有可编程预加重功能、但我在文档中看不到其他人提到过这一点。 这是否是拼写错误?

BR、

Erik Draugedalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erik、
    LMH1218具有可编程预加重功能、但未对其进行特性描述、无法保证其运行。 这就是您在编程指南中看不到这一点的原因。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我必须承认、如果 TI 无法保证功能、那么编程指南中提到的这一点有点奇怪。  

    如果我能够调整除输出摆幅之外的其他输出参数、我也将不胜感激。  

    无论如何、感谢您提供这些信息。