This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:阻抗控制

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772183/dp83822i-impedance-control

器件型号:DP83822I

您好!

我的客户对 DP83822的信号布线有疑问。
在 DP83822数据表第.99页"11.1.1信号布线"中、它说:
(三
除非另有说明、否则所有信号布线均应为50 Ω 单端阻抗。
差分走线应为50 Ω 单端和100 Ω 差分。
请务必确保在整个过程中控制阻抗。
(三

哪个信号需要50欧姆阻抗控制?
如果使用 MII 模式、则只需要控制以下信号阻抗?
还是需要控制所有信号的预期 TD_P/M、RD_P/M、电源?

Tx_CLK
-TX_D[3:0]
-TX_EN
-CRS
-COL
-RX_DV
-RX_D[3:0]
-RX_ER
RX_CLK

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、所有这些信号都应采用阻抗控制。 此外、TD_P/M 和 RD_P/M 采用差分路由、也应采用阻抗控制。

    此致、
    GET